This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8740H:HART 通信设计

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8760, DAC8740H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/694081/dac8740h-hart-communication-design

器件型号:DAC8740H
主题中讨论的其他器件:DAC8760

尊敬的先生:

1) 1)根据您的建议、我们对 HART 发送器文件进行了一些更改、请找到 attachmnet。 现在、我们有三个选项。 我们可以通过移除电容器来使用任何1。

dac8740的 MOD_IN 引脚现在连接到 dac8760的 IOUT 引脚。 请检查原理图。

e2e.ti.com/.../HART-Transmitter.PDF

2)在下面的原理图 HART Receiver.pdf 中。 我们正在设计 HART 现场通讯器以联机读取和写入设置。 如原理图中所示、我们在这里将 IOUT 引脚连接到4-20mA 外部的接地线。 这是正确的原理图吗? 齐纳二极管 D1的值应为多少。 我们不希望测量4-20mA 信号、因此我们不使用 ADC 部分。 它可以在没有 ADC 部分的情况下工作。 e2e.ti.com/.../HAR-Receiver.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有注意到您的原理图有任何主要问题。 我有一项建议是将 C27更改为5nF-10nF。 数据表指定了5nF-22nF 的范围、但最好不要使用最大值、因为任何额外的寄生电容都会导致电容增加到22nF 以上。 MOD_OUT 引脚可能存在驱动电容高于22nF 的问题。

    这对于辅助器件是正确的。 不需要感应电阻器、因为次级器件仅用于监控 HART 数据。 MOD_IN 应与 Iout 进行交流耦合以解调 HART 信号、DAC8740H 的接地应以3线接地为基准。 齐纳二极管旨在钳制任何高电压瞬变、在正常情况下、应选择使击穿电压略高于 Iout 的最大电压。

    谢谢、
    Garrett