This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5675A:需要用于设定点的高速 DAC -需要方向

Guru**** 2515065 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3217, DAC5675A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/693092/dac5675a-need-high-speed-dac-for-set-point---need-direction

器件型号:DAC5675A
主题中讨论的其他器件:THS3217

您好!

我正在寻找有关 DAC 应用方法和器件选择的一些方向。  我们的系统上有比较器、我们需要尽快设置它们的目标阈值。  我们希望能够即时更改、但我们必须快速更改。  阈值不一定会经常变化、但当它们变化时、必须非常快。  因此、我正在寻找一个能够实现这一目的的快速 DAC、看起来所有高速 DAC 都会产生基于差分电流的输出。  此帖子中的器件型号是其中之一的示例。  我还发现 THS3217可以将其转换为理想电压、因为我需要输出电压。  不过、对于这种类型的应用、这些类型的芯片似乎很多。  是否甚至可以使用500Msps DAC 为类似的比较器设置直流电压、或者我是否要降低兔子洞?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robbie

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jim!  我在这里的元素中有一点不清楚、因此我不想选择过于复杂的内容。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robbie 您好!

    您 应该能够将 DAC5675A 与运算放大器一起使用并获得所需的输出电压。 这是介绍您的应用的应用手册的链接。 www.ti.com/.../slyt342.pdf

    此致、

    Neeraj