This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S06:ads114s06b 电流源

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/694293/ads114s06-ads114s06b-current-source

器件型号:ADS114S06

您好!

我正在寻找有关电流源(IDAC)的更多信息。 在 datashhet 的第8页上、您 ºC 温度漂移为100ppm/μ s (每个 IDAC)。

这是典型值、最小值还是最大值? 我 ºC 一些测试、发现一些大约为30ppm/μ s 的东西。

可以帮我解决这个问题、或者提供更多信息吗?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marcelo:

    欢迎来到 E2E 论坛! 电气特性中心列中的数据是典型数据。 对于 ADS114S06的"B"版本、漂移规格不能得到保证、因此您将看到一些器件比其他器件更好。 此外、该规格适用于所有可能的 IDAC 电流值、因此、根据您使用的输出电流、您甚至可能会在电流之间看到一些差异。 您不能依赖看到30ppm 的典型值。

    如果您需要更严格的规格、请使用 ADS114S06的常规版本(不带 B)。

    此致、
    Bob B