This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8698EVM-PDK:与 ADS8698EVM-PDK 进行通信的问题

Guru**** 2969460 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8698

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/693471/ads8698evm-pdk-issues-to-communicate-withe-the-ads8698evm-pdk

器件型号:ADS8698EVM-PDK

您好!

我在通过 SPI 与 Arduino Uno 进行 ADS8698EVM-PDK 通信时遇到问题。

我建立的数字接口上的连接如下:

-菊花链、通过 J2接地;

- REFSEL,接地槽 J4;

- RST/PD、我没有从任何地方"获得"此信号;

- AVDD、I 提供5V、通过 J32的引脚2;

- DVDD、I 通过 J33的引脚2提供5V 电压;

- A0+、我将其连接到3.3V 信号。

AVDD、DVDD 和 REFIO 上的电压正确。 我使用的代码如下:

#include "spi.h"
//ADS8698引脚
const int cs = 10;
//mosi = 11 (SDI)
//MISO = 12 (SDO)
//SCK = 13 (SCLK)
const int _RST = 9;

#include "spi.h"
SPI 设置 ADS8698 (80000、MSBFIRST、SPI_MODE1);

void setup(){
引脚模式(Cs、输出);
PinMode (_RST、输出);
digitalWrite (_RST、HIGH);

延迟(10);
Serial.begin(9600);
serial.println ("测试");
延迟(1000);


SPI.beginTransaction(ADS8698);
SPI.begin();
//ADS8698从启用所有通道开始。
//ADS8698以 PGA 设置为+/- 2.5*Vref 开头。 (LSB = 78、125uV)
digitalWrite (cs、HIGH);
digitalWrite (cs、HIGH);
digitalWrite (cs、low);
SPI.transfer16 (0x8500);//重置
digitalWrite (cs、HIGH);
digitalWrite (cs、HIGH);
digitalWrite (cs、low);
SPI.transfer16 (0xA000);//自动模式
digitalWrite (cs、HIGH);    

}

void loop(){

对于(字节 I = 0;I < 4;+I){
 
延迟(10);
digitalWrite (cs、low);
SPI.transfer (0x00);
SPI.transfer (0x00);

字节 MSB = SPI.transfer (0x00);
字节中位= SPI.transfer (0x00);
字节 LSB = SPI.transfer (0x00);
 
uint32_t 结果=(MSB << 16)|(中位<< 8)|LSB;
结果=结果>> 6;
        
digitalWrite (cs、HIGH);             
serial.print ("ch");
serial.print(i);
serial.print (":");
//Serial.println (结果);
serial.print (MSB、十六进制);
serial.print ("、");
serial.print (中位、十六进制);
serial.print ("、");
serial.print (LSB、十六进制);
serial.print (":");
serial.println (结果);

延迟(5000);
 }
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    这是您就此问题撰写的第三篇文章。 如果您只在一个帖子上、则更容易为您提供帮助。 这就是我们可以遵循您已经尝试过的行动、并继续向前推进。

    正如您在上 一篇文章中所述、 数字通信的示波器快照是调试的最佳方式、如果您提供示波器、我们可以查看您的数字信号。

    RST/PD 为低电平有效、确保在正常运行时将该引脚拉高。

    此致

    Cynthia