This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7946:REF 引脚的 ADS7946绝对最大值

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/693996/ads7946-ads7946-abs-max-of-ref-pin

器件型号:ADS7946

您好!

让我询问 REF 引脚的绝对最大值、因为  绝对最大额定值中没有 REF 引脚的信息。 它应该是 AVDD + 0.3V 吗?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    对于数据表中未明确说明此信息、我们深表歉意。
    是的、请将 AVDD+0.3V 视为 REF 绝对最大值
    此致
    Cynthia