This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1800:机械信息

Guru**** 2821325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/692554/adc12d1800-mechanical-information

器件型号:ADC12D1800

您好!

是否有显示 ADC12D1800RFRB 上孔位置的 CAD 文件或机械制图?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、
    如果您能够打开 Cadence 文件、则可以从项目页面下载 PCB 项目"设计包"
    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复 Brian。
    我无法打开 Cadence 文件、也许客户可以打开。 您能向我展示一下该设计包的位置吗? 我已经打开了产品文件夹中的所有内容、并且没有看到 PCB 项目或设计封装。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然可以从 www.ti.com/.../ADC12D1800RFRB 下载
    转到设计文件部分并下载
    www.ti.com/.../snac040
    展开文件并导航至/Layout and Schematics/
    展开 adc1xdxxxxrf_rb2_compress.zip
    导航至/pcb/cadence/adc1xdxxxxrf_rb2_archive
    项目位于该位置。
    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完美!
    谢谢 Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1800_5F00_dimensioned_5F00_mtg_5F00_holes.pdfHiJim、

    我不确定这是否足够、因此我们为您做了一个快速尺寸图(随附)

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你人真是太好了。 谢谢 Brian!