This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS6142:ADS6142:ECCN

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS6142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/693623/ads6142-ads6142-eccn

器件型号:ADS6142

大家好、我正在寻找 ECCN - ADS6142的分类。

谢谢! BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    我们将对此进行研究、并将很快返回给您。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    我们将需要完整的器件型号、因为某些 ADS6142是简单的 ADC、而其他器件具有 mil 温度方面、因此分类会有所不同。

    此致、

    Jim

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    对于这两种商用器件、分类如下:

    ADS6142IRHBT ECCN 3A991c3.
    ADS6142IRHBR ECCN 3A991c3.

    请注意:

    对德州仪器(TI)分类的任何使用;无论是 ECCN 还是 HTS;
    与 TI 无关、用户有风险。 HTS 和出口
    分类可能会发生变化。 贵公司;作为记录出口者;
    负责在确定任何项目的正确分类
    导出时间。

    TI 提供的任何 HTS 或出口分类仅供 TI 内部使用、不得用于
    解释为有关正确出口的陈述或保证
    分类、也不依赖进行许可决定。

    如果您对 ECCN-HTS 数据有任何其他疑问、请回复此帖子。

    此致、
    标记