请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1298R 亲爱的朋友
我正在使用 ADS1298R 接口与 LPC1788控制器。 我尝试通过每秒获取500个样本并对其进行平均值计算和滤波处理来绘制 TFT 上的呼吸率图、但问题是获得了零噪声输出、但未获得正确的正弦波图。 请向我提供有关"如何使用 ADS1298R 计算呼吸频率"的建议/概述概念。 请做不必要的事。
谢谢、此致
Vivek
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.