This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:关于 ADC 代码错误

Guru**** 2766765 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, ADS54J54

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/693937/adc12dj3200-about-adc-code-error

器件型号:ADC12DJ3200
主题中讨论的其他器件: ADS54J54

您好!

ADC12DJ3200是否存在  ADS54J54出现的 ADC 代码错误? 客户将使用具有6GSPS 和4倍抽取率的 ADC12DJ3200。

此致、

敏雪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,敏雪

    ADC12DJ3200 ADC 采用统一折叠内插架构。 此架构提供非常高的采样率和非常低的代码错误率。 代码错误率远低于 ADS54J54中使用的流水线架构。

    遗憾的是、ADC12DJ3200中包含的 DDC 功能在可实现6GSPS 采样率的单输入交错运行模式下不可用。

    请参阅 ADC12DJ3200数据表的第7.3.6节。 在双输入模式下、可使用 DDC 功能、ADC 采样率可高达3.2GSPS。

    表11中列出了可用的 DDC 抽取因子。 图67显示了数据流和架构。

    可用模式包括:

    • 无抽取
    • 2倍抽取率-实际输出-高通或低通响应
    • 4倍抽取率-复数输出-(受80%别名保护的带宽)
    • 4倍抽取率-复数输出- (87.5%别名保护带宽、减少阻带衰减)
    • 8倍抽取率-复数输出-(受80%别名保护的带宽)
    • 16倍抽取率-复数输出-(受80%别名保护的带宽)

    所有复数输出抽取模式还包括复数混合级、允许在抽取之前对所需信号频带进行频移。

    实际输出抽取2倍模式仅支持高通或低通响应、但可能提供客户所需的类似输出带宽至6GSPS 和4倍抽取率。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B