This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8740H:将 DAC8740连接到 DAC161S997

Guru**** 2585575 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997, DAC8740H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/693684/dac8740h-connecting-dac8740-to-dac161s997

器件型号:DAC8740H
主题中讨论的其他器件:DAC161S997

您好!

我使用的是 DAC8740和 DAC161S997、原理图随附于此。    

对于 DAC8740、如何将 HART 调制解调器与 DAC161S997连接?  e2e.ti.com/.../Loop-Powered-4_2D00_20mA-Schematic.pdf

此致

Atul Bhakay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atul、

    感谢您的查询。 由于假期、目前不提供此器件的负责工程师。 他很快就会回来。

    此致、
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

    要连接这些器件、DAC8740H 的 MOD_OUT 应与 C2引脚进行交流耦合、如 DAC161S997数据表中的图20所示。 DAC8740H 的 MOD_IN 应与 LOOP+交流耦合。 这在您所附的原理图中看起来基本上是正确的。 以下是我在查看原理图时注意到的几个潜在问题:

    根据数据表建议、C37和 C41应为6.8nF。

    2.由于使用6.8nF 电容器根据图20耦合 HART 信号、因此不需要 C46。

    直接连接在环路+和环路-(C32、C33、C34、C35)上的大电容器可能会导致 HART 信号衰减。 我建议在保持稳定性的同时尽可能减少这些值。

    4.节点 LOOP 在原理图中似乎已连接到两个 DAC161S997器件。 这些值应该是分开的、就像您在每个器件 loop-M1和 loop-M2的 loop-中标记的一样。

    谢谢、

    Garrett