This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:将 ADC12DJ3200 EVM 与 Virtex-7 690T FPGA 集成时、数据不匹配

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM, ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/712272/adc12dj3200-data-mismatch-when-integrating-adc12dj3200-evm-with-virtex-7-690t-fpga

器件型号:ADC12DJ3200
主题中讨论的其他器件:、 TSW14J10EVM

尊敬的先生:

我们正在尝试将 ADC12DJ3200EVM、REV-A 板与我们定制设计的基于 Virtex-7 690T FPGA 的板集成在一起。
我们使用 FMC+转 FMC 转插板将 ADC12DJ3200EVM 评估板与 Virtex-7 690T 板相连。
 
我们已使用 Xilinx IP JESD204B PHY 和 JESD204B 将 ADC12DJ3200EVM 连接到 Virtex-7 FPGA。 我们已通过 ADC12DJ3200 GUI 启用短传输模式测试模式  
用于验证 ADC12DJ3200EVM 和 Virtex-7 FPGA 之间的接口。 与 ADC 数据表的表-40中所述的序列相比、我们观察到接收序列中的不匹配情况。
我们已附上接收数据的快照供您参考。 仅 Lane5中存在不匹配或数据损坏。 其他车道工作正常。  
我们已在 JMODE0中对 ADC12DJ3200进行编程、扰频器已开启。 我们还将采样频率从800MSPS (3.2Gbps)更改为2500MSPS (10Gbps)、但结果仍然相同。  
 
请澄清一下、
1.这种不匹配的可能原因是什么? 您是否在任何地方发现了此类问题?
2.我是否有任何更改 ADC TX 参数的选项,如 TX Swing、去加重功能? 我也更改了 PR 加重值、但它没有帮助。

谢谢、

此致、

Santanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Santanu
    我正在查看这些信息、并将很快提供更详细的回复。
    您是否曾尝试禁用 TX 和 RX 扰频以查看这是否会改变行为?
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、


    我尝试在 TX 和 RX 处禁用扰频、数据看起来稳定、但仍然不匹配。 我已附加了更新的设置和结果的快照。

    请提供建议。

    谢谢、

    此致、

    Santanu Kumar Sinha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Santanu
    您在这方面是否取得了任何进展?
    到目前为止、我还没有确定您看到的错误值的任何原因。
    此致、
    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    我也在另一个 Virtex-7 FPGA 上尝试过相同的方法、但仍然是相同的。 尽管我使用的是 IP Core、但对它的控制不大。

    我真的很怀疑、问题到底发生在哪里。

    IP Core 是否可能存在问题?



    谢谢、

    此致、

    Santanu Kumar Sinha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santanu、

    Jim B.现在正在度假、因此我将了解我是否能为您提供帮助。 我们已使用 TSW14J10EVM 使用 VC707对该板进行了测试。  这是在 LMFS 设置 为8485的情况下使用 JMODE0、 ADC 在4GHz 下采样、串行器/解串器速率在8GHz 下采样。 此设置没有问题。  随附了安装指南、固件 源代码可从 TSW14J10EVM 产品文件夹中下载。  这不是完全相同的 FPGA、但 代码中可能有一些您可以使用的内容。 我们还使用此模式使用 KCU105板测试了该板。 此项目的源代码可从以下链接下载。 希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim S.    

    e2e.ti.com/.../ADC12DJ3200_5F00_JMODE0_5F00_VC707.pptxe2e.ti.com/.../4670.KCU105_5F00_ADC12DJ3200_5F00_JMODE0.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试此链接:
    txn.box.com/.../oyfwvwh96sl73xwp79ftfasbru121kht
    此致、
    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的支持。  

    现在、我能够在 Virtex-7 690T FPGA 中锁定数据、而不会出现任何数据不匹配的情况。  

    此问题现已解决。  

    谢谢、

    此致、

    Santanu Kumar Sinha