This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:ADC32RF80 JESD204B 格式?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/707845/adc32rf45-adc32rf80-jesd204b-format

器件型号:ADC32RF45
主题中讨论的其他器件:ADC32RF80

设计。

我正在查看 ADC32RF80设计。
实数是输入
请参阅数据表的表19。
抽取第1列、第2行是不同的。
应将 Real 设置为什么?

在 GUI 中复选复选是一个真实设置吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    我们正在研究您的问题。

    Jalen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    要使用真实数据、您可以取消选中快速开始选项卡的 DDC 块或 ADC32RFxx 选项卡下的 DDC 配置选项卡中的复选框。 对于第2行、在实模式下、器件将使用4分频抽取滤波器。 如果选择了复数模式、则带宽为双倍、因此该模式的分频器为8。

    此致、

    Jim