This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J4000EVM:ADC 和 LMK 配置

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000, ADC12J4000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/712433/adc12j4000evm-adc-and-lmk-configuration

器件型号:ADC12J4000EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12J4000、 TSW14J10EVM

您好!

我们应该使用组合 ADC12J4000 + Xilinx VC707 (Virtex 7 FPGA)。 我们还没有收到 ADC 套件、但由于我们的项目时间表非常紧迫、我们很乐意提供有关如何配置 ADC 和 LMK 寄存器的示例、以便我们可以在以下配置中使用该套件:

1.4Gsps 原始 ADC 流;

2.抽取因子为4的 DDC (1Gsps re+Im)。

提前感谢您、

此致、

Ilya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ilya、

    如果您要将 ADC12J4000EVM 与 TI TSW14J10EVM 配合使用、则可以使用 HSDC Pro GUI 来采集数据。 您只需按照附件中所示的示例进行操作。 如果您计划  将 ADC 直接插入 VC707并使用您自己的固件、则随附的日志文件是我们用于配置 ADC12J4000EVM 的日志文件。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADC12J4000_5F00_DEC_5F00_4_5F00_P54_5F00_VC707.pptxe2e.ti.com/.../log-file.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    感谢您提供此类提示和信息丰富的回复、尤其是日志文件。 非常感谢、谢谢。

    此致、

    Ilya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我也在使用 ADC12J4000EVM。 Ilya 的问题1似乎是我的问题(我需要全 BW = 2gsps、FS = 4gsps)。 我不知道如何为这种情况配置 ADC。 是否可以显示我的案例中 LKM 和 ADC 本身的寄存器设置。

    谢谢您的帮助。

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4G-Bypass-Config-files.zipDmitri、

    如果您将此电路板与 VC707和 TI 示例固件配合使用、则会随附 ADC EVM 的配置文件。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    请您指出您要了解的参考设计吗?  

    是 slac690.zip 存档吗?

    提前感谢

    P.S.

    我刚才找到了您提到的文件。 很明显、TI 固件包含在 HSDC 专业版软件中。

    还有一个问题。 是否可以在没有 TSW14J10 EVM 的情况下直接与 vc707开发套件搭配使用 adc12j4000evm?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dmitri、

    ADC12J4000EVM 可直接插入 VC707、但您必须提供 FPGA 固件。 HSDC Pro 不适用于此设置。

    此致、

    Jim