This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7042:ADS7042

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/694023/ads7042-ads7042

器件型号:ADS7042

大家好、

我的一位客户考虑将 ADS7042用于单通道 ADC。
您是否会就以下问题提供反馈?

  1.  电源场景
    它们考虑了“AVDD=3.3V、DVDD=1.8V”或“AVDD=DVDD=1.8V”。
    每个电源都是独立的。

    案例1) AVDD PMIC_3.3V/DVDD 1.8V
    ADC 输入模拟信号可在正常工作期间通电/断电。
    需要检查、当输入信号断电时、ADC 输入引脚从 AVDD 泄漏电压。

    CASE2) AVDD GNSS 3.3V / DVDD 1.8V
    由于连接了另一个块电源复位、GNSS_3.3V 可能在正常运行期间通电/断电。

    案例3) AVDD 1.8V/DVDD 1.8V
    与案例#1一样、ADC 输入模拟信号可在正常运行期间加电/断电。

    不需要电源序列、因此他们将决定哪种情况下的 SNR 优于第3种情况下的情形。
    这三种不同的电源情况是否存在任何问题?
    如果可以实现共源共栅2 (DVDD 始终开启、AVDD 在运行期间打开/关闭)、则这是优先级最高的。

  2. 这是否意味着加电后校准所需的 SCK 最少16次访问?

  3. 在 CS =低电平期间需要至少16次 SCK 切换、以便进行 SPI 访问、这是否意味着在加电和校准正确完成后需要16次 SCLK 和 CS =低电平?
    在上电期间应防止 CS 干扰信号?

  4. 客户如何知道偏移校准是正常完成还是异常情况?

  5. 正常运行期间需要至少32次 SCK 访问才能进行重校准?

  6. 如果客户电源设计 AVDD=3.3V、DVDD=1.8V、则 AVDD 和 DVDD 之间存在电源序列。
    DVDD 在第一个上为1.8V、AVDD 在5秒后为3.3V。
    在正常运行期间、仅3.3V AVDD 3.3V 开/关。
    这种可能的电源设计吗?
    它们将在 AVDD 开/关后偏移校准访问。

  7. 如果在 ADS7042上电时 AINN/P 连接的电路断电、AINM/P 可以检测电压?
    ADS7042中是否存在任何内部偏置?

6号和7号与1号有关的玉米饼。
您会提供反馈吗?
谢谢你。

此致、
Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jade

    请查看下面我对您问题的回答

    案例1) AVDD PMIC_3.3V/DVDD 1.8V
    ADC 输入模拟信号可在正常工作期间通电/断电。
    需要检查、当输入信号断电时、ADC 输入引脚从 AVDD 泄漏电压。

    CASE2) AVDD GNSS 3.3V / DVDD 1.8V
    由于连接了另一个块电源复位、GNSS_3.3V 可能在正常运行期间通电/断电。

    案例3) AVDD 1.8V/DVDD 1.8V
    与案例#1一样、ADC 输入模拟信号可在正常运行期间加电/断电。

    不需要电源序列、因此他们将决定哪种情况下的 SNR 优于第3种情况下的情形。
    这三种不同的电源情况是否存在任何问题?
    如果可以实现共源共栅2 (DVDD 始终开启、AVDD 在运行期间打开/关闭)、则这是优先级最高的。

    >>我未发现 AVDD/DVDD 加电且输入信号关闭时出现任何问题。 我也看不到仅 DVDD 加电且 AVDD 打开/关闭时出现任何问题。 请记住、器件 POR 是指 AVDD。 因此、每次关闭 AVDD 电源时、器件都会复位。

    您能详细说明什么是 AVDD_PMIC、AVDD_GNSS、3.3V 吗? 您是否有突出显示 ADC 部分的原理图捕获?


    2.这是否意味着加电后校准需要至少16倍的 SCK 访问?
    >>对于上电后的偏移校准、CS 应在16个时钟内保持低电平、如数据表图36所示

    在 CS =低电平期间、对于 SPI 访问至少需要16次 SCK 切换、这是否意味着在加电和校准正确完成后需要16次 SCLK 和 CS =低电平?
    在上电期间应防止 CS 干扰信号?
    >>对于上电后的偏移校准、CS 应在16个时钟内保持低电平、如数据表图36所示。 因此、在此期间应避免 CS 上的任何毛刺脉冲

    4.客户如何知道偏移校准是正常完成还是异常情况?
    >>在正常运行期间、CS 应在32个时钟周期内保持低电平、以进入偏移校准模式。
    要验证失调电压校准、您可以将 AINP 短接至 GND、然后进入正常校准模式。 第一个转换结果将从0V 关闭(器件应根据偏移显示几十个 LSB 输出代码)。 此结果存储在器件内部寄存器中。 对于后续转换、该器件使用该内部寄存器中存储的值调整 SDO 输出端提供的转换结果。 因此、如果输入像器件一样短接至 GND、则第二个转换结果应小于10LSB。

    正常运行期间需要至少32次 SCK 访问才能进行重校准?
    >>是的

    如果客户电源设计 AVDD=3.3V 且 DVDD=1.8V、则 AVDD 和 DVDD 之间存在电源序列。
    DVDD 在第一个上为1.8V、AVDD 在5秒后为3.3V。
    在正常运行期间、仅3.3V AVDD 3.3V 开/关。
    这种可能的电源设计吗?
    它们将在 AVDD 开/关后偏移校准访问。
    >> AVDD 和 DVDD 上无需电源定序。

    7.如果在 ADS7042上电时 AINN/P 连接的电路断电、AINM/P 可以检测电压?
    ADS7042中是否存在任何内部偏置?
    >>器件没有任何内部偏置电压。


    如果您有任何其他问题、请告诉我

    谢谢、此致
    Abhijeet