This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7551:DAC7551 VREFH 和 VREFL 引脚的绝对最大值/最小值

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/693994/dac7551-dac7551-abs-max-min-of-vrefh-and-vrefl-pin

器件型号:DAC7551

您好!

请让我询问 VREFH 的绝对最大值和 VREFL 的绝对最小值、因为  绝对最大额定值中没有 VREFH 和 VREFL 引脚的信息。

此致、
Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    感谢您的查询。 VREFH 和 VREFL 的绝对最大额定值为-0.3V 至(VDD+0.3V)。 很抱歉、数据表中未明确提及它。 我将向内部团队发送反馈、以进行更新。

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师