This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760EMC-EVM:这是开发板吗?

Guru**** 2778485 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/691375/dac8760emc-evm-is-this-a-development-board

器件型号:DAC8760EMC-EVM
主题中讨论的其他器件:DAC8760

我正在从事一个项目、我的项目需要双极10V 输出。 我想使用 DAC8760、但找不到 DAC8760开发板。 我遇到了这个评估模块、但它的文字是用于评估 DAC8760的性能和特性。 我的问题是、我可以使用此板通过 SPI 将其与微控制器连接、还是仅适用于 PC 的性能评估? 基本上、我无法理解 开发板和评估板之间的区别。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nishant、

    评估模块包括 PC 软件 GUI、用于快速评估器件性能。 这使得无需编写代码或连接微控制器即可轻松进行评估。 您仍然可以使用微控制器通过 SPI 控制 DAC8760、但必须在微控制器和 EVM 之间手动进行连接。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、
    感谢您的回复。 因此、我只需要将 SPI_CLK、MOSI、LATCH 引脚从微控制器连接到 DAC EVM。 不需要其他连接?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishant、

    您需要连接 MISO 才能从器件读回。 您还必须为数字隔离器连接电源(通常为3.3V 或5V)。 这些连接显示在下面链接的 EVM 用户指南的第18页上。 VDUT 是隔离器的电源。

    http://www.ti.com/lit/ug/sbau229/sbau229.pdf

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、
    我对电路板的供应有着另一个疑问。 提供+/-15V 电源的额定电流必须是多少。 我可以通过+/-15V、0.5A 额定值的直流稳压电源供电吗? 它会损坏电路板吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、
    我对电路板的供应有着另一个疑问。 提供+/-15V 电源的额定电流必须是多少。 我可以通过+/-15V、0.5A 额定值的直流稳压电源供电吗? 它会损坏电路板吗?