This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:ADC32RF45带宽支持?

Guru**** 2893170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/707277/adc32rf45-adc32rf45-bandwidth-support

器件型号:ADC32RF45

设计

我正在查看 ADC32RF45。
支持1GHz 以运行 DPD 非常重要。
输入类型:实数
带宽:200MHz
ADC32RF45工艺带宽(1GHz)是否支持旁路模式?

我知道支持 ADC32RF45带宽1.2GHz。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    我们将关注您的问题。

    Jalen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亨利
    是的、我可以在旁路模式下处理1GHz 的 BW。
    此致、
    Jim