This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:ADC32RF80 JESD204B 设定值?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/704526/adc32rf45-adc32rf80-jesd204b-set-value

器件型号:ADC32RF45
主题中讨论的其他器件:ADC32RF80

戴尔

客户正在考虑开发 ADC32RF80。
ADC32RF80的 JESD204B 计算如下。
请查看我们的设置。
如果我们的设置错误、请建议正确的设置。


ADC32RF80

实数输入
FS:1843.2Mhz
JESD204B 输入采样率:460.8Mhz
带宽:200MHz
抽取率:4.
K=32
LMFS:4421
Sysref:14.4Mhz

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、
    我还将此问题转交给了一位与 ADC32RF80配合使用的工程师。
    最棒的
    粘土
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些是有效设置。

    此致、

    Jim