This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7952:ADS7952/ REFP 输入的绝对最大额定值

Guru**** 2536240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/693874/ads7952-ads7952-absolute-maximum-ratings-of-refp-input

器件型号:ADS7952

您好!

客户想知道 REFP 输入的绝对最大值、但没有信息。 他们知道建议的最大输入电压为3V、但他们也想知道绝对最大值。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    ABS MAX REFIN 与 ABS MAX AINP 或 CHN 至 AGND 相同、即 VA + 300mV。