This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-6:是否可以将 SRB2和 SRB1用作不存在的 TESTP 和 TESTN?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299-6

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/693371/ads1299-6-is-it-possible-to-use-srb2-and-srb1-as-an-equivalent-to-the-absent-testp-and-testn

器件型号:ADS1299-6

您好!

 

使用 ADS1299-6、是否可以将 SRB2和 SRB1等效于不存在的 TESTP 和 TESTN? 从规范(sbas499c.pdf)的图18中、SRB2似乎无法路由到 PGAP、而无需将其连接到 INxP。

 

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhilip、

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    SRB1和 SRB2之间的差异是正确的。 启用 SRB1时、SRB1引脚上的信号路由到所有负 PGA 输入。 同时、INxN 引脚和负 PGA 输入之间的连接被禁用。

    但是、当使用 SRB2输入时、无法断开 INxP 引脚。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ryan!