This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8411:奇怪的输出波形

Guru**** 2526630 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/691827/dac8411-strange-output-waveform

器件型号:DAC8411

您好、支持团队、

我对 DAC8411有一些疑问。

我们的客户正在使用 DAC8411进行噪声测试、并且出现了一个奇怪的现象。

在 AVDD/VREF 线路上叠加噪声的情况下运行 DAC8411会导致输出波形、其中只有 MSB 数据因故障而反转。
尽管输入数字数据是直接二进制数据、但就我们看到的模拟输出波形而言、似乎二的互补电路正在运行。

[正常输出波形]

[输出波形异常]

我们听说通过实验很容易重新出现、如下所示。
a:将100kHz 的正弦波、3V 的中心电压和2V 的振幅施加到 AVDD/Vref。
b.逐渐降低中心电压并将其设置为约1.5V
c.将振幅设置为0V、将中心电压设置为3.3V

[问题]
1:DAC8411中是否有二进制补码模式(作为隐藏模式)?
2.如果有二进制补码模式、进入该模式的触发器是什么?
3.如果进入这种模式,除了关闭和打开电源外,还有没有办法退出这种模式?

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tachibana、

    感谢您的查询。 我正在调查您的问题。 我将在本周结束时返回。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tachibana、

    根据我的理解、DAC8411中不再存在隐藏的双极。 但是、我可以咨询设计团队并进行确认。 话虽如此、MSB 似乎在以某种方式翻转。 请回答以下问题:

    1.您使用的是 EVM 还是自己的硬件? 如果是您自己的硬件、您可以上传原理图吗?
    2.请上传工作和非工作条件下 SPI 信号的示波器截图吗?
    3.另请上传 DAC 电源引脚上看到的波形的示波器截图。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahu-San、

    感谢你的答复。
    这种现象发生在我们客户的硬件中。
    请告诉我您的个人电子邮件地址吗?
    我想将电路图发送给它。

    此致、
    M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tachibana-San、

    我已向您发送朋友请求。 一旦您接受、我将以私人邮件形式发送我的官方电子邮件 ID。

    此致、
    Uttam