请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC8411 您好、支持团队、
我对 DAC8411有一些疑问。
我们的客户正在使用 DAC8411进行噪声测试、并且出现了一个奇怪的现象。
在 AVDD/VREF 线路上叠加噪声的情况下运行 DAC8411会导致输出波形、其中只有 MSB 数据因故障而反转。
尽管输入数字数据是直接二进制数据、但就我们看到的模拟输出波形而言、似乎二的互补电路正在运行。
我们听说通过实验很容易重新出现、如下所示。
a:将100kHz 的正弦波、3V 的中心电压和2V 的振幅施加到 AVDD/Vref。
b.逐渐降低中心电压并将其设置为约1.5V
c.将振幅设置为0V、将中心电压设置为3.3V
[问题]
1:DAC8411中是否有二进制补码模式(作为隐藏模式)?
2.如果有二进制补码模式、进入该模式的触发器是什么?
3.如果进入这种模式,除了关闭和打开电源外,还有没有办法退出这种模式?
此致、
M. Tachibana