This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 地址6445

Guru**** 2906540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS6445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/713553/ads6445

器件型号:ADS6445

最近我使用 AD ads6445、在我配置寄存器,检查输出数据(2线 DDR 数据输出)后、当我配置全零和一种模式时、输出正常、当我配置同步模式时、一个通道输出错误、其他通道正常、如下图所示。 谢谢!请

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,利国

    我们将对此进行研究、并将很快再次与您联系。

    此致、

    Dan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、利国、

    您是否仍然对此有问题? 如果是、您能否澄清您的问题?

    谢谢

    优素福