This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8718:DAC8718电源问题

Guru**** 2905180 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/691710/dac8718-dac8718-power-supply-problem

器件型号:DAC8718

大家好、我要测试 DAC8718。

加电后、DAC8718输出错误、错误输出为零、右侧输出为-15V、这是一个问题。 然后、当我尝试控制它时、它始终输出+15V 电压。

错误现象是非常意外的。  

我在 第44页阅读了有关上电复位排序的段落。 我测试 电源序列。  

对于 DVDD、CH1为5V;对于 IOVDD、CH2为3.3V;对于 AVDD、CH3为+15V;对于 AVSS、CH4为-15V

我 的原理图如下所示:

应该为 DAC8718初始化什么?  

谢谢阅读。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    欢迎使用 E2E、感谢您的提问。 我正在研究您的问题。 我明天会回来。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于问题不太常见、我怀疑由于某种原因、偏移寄存器可能在上电时未初始化。 是否可以测量偏移引脚、以便我们知道它们是否正确加载?

    另外一点、我在原理图中看不到任何电容降额。 我希望您已经安装了它们。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢你的答复。 很抱歉、我收到的回复有点晚。 我想我已经找到了问题的原因。 可能是由于15V 和5V 上电过程中出现异常骤降。 我调节电源模块的外设电路。 问题缺失。
    去电容器位于另一个原理图中。 感谢您的提醒。
    此致、
    Chris Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    很高兴知道您的问题已得到解决。 如果您将来需要支持、请随时联系我们。

    此致、
    Uttam