This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:器件差异

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/692965/dac38rf83-part-difference

器件型号:DAC38RF83

你(们)好

以下器件之间有何差异?

XDAC38RF83 (67ZFEF9G1)

DAC38RF83I (6BZENL9G1)

谢谢、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    以 X 开头的器件型号被视为原型产品、它肯定是预量产器件。 这意味着它可能尚未在最终测试程序上进行测试、并且可能在最终生产器件中进行了其他更改。

    最棒的
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    谢谢-实际上我们是早期蒸发器或部件之一-您对性能差异有什么更具体的了解吗?

    谢谢、

    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我知道。 我将检查一下我是否可以获得有关可能发生的更改的详细信息。 我将研究早期原型与生产产品的性能差异、并将该信息与您所询问的原型版本相关联。   


    谢谢、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    吉姆:

    作为早期采用者、您可能已经初步评估了器件的 PG1版本。 PG2器件已上市。 最终版本在射频输出带宽平坦度方面进行了改进并改进了 CMP (时钟混合产品)。 此外、还在时钟输出上添加了一个 div-2、并向 NCO 添加了同步功能。 引脚排列与大多数编程保持相同。

    如前所述、X 指定原型(即 RTP 之前)。 在 PG2器件上、X 版本和生产版本之间没有电气差异。 生产版本通过了完整的工厂测试、而原型版本在工作台上进行了测试。

    -罗素
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Russell、

    这是一个良好的信息-谢谢-完整的工厂测试和基准测试之间有何差异- PG1是否会在整个温度范围内运行?

    谢谢、

    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有区别。 工作台测试是手动的...工厂测试是自动的、因此速度更快。

    我的记录显示您的公司在6-28-16左右收到了#611单元(由:TW 申请;发货至:MV);这是一个 PG2器件 EVM、因此您可以继续进行评估。

    我的记录还显示了一个大约9-28-15的较旧货件、其中的单元#007是通过 Jeff Coletti 提供的。 这是 PG1器件 EVM。 如果这是您当前的平台、我建议您与当地的 TI 销售代表合作、获取最新的 EVM。

    -RJH