This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293EVM:ADS1293工具 IDE

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM, ADS1293, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/704953/ads1293evm-ads1293-tool-ide

器件型号:ADS1293EVM
主题中讨论的其他器件: ADS1293MSP430F5529

您好!

请提供用于 ADS1293EVM 的 ADS1293 IDE 的源代码。

请尽快帮助我。

此致

那曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naman、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!  

    该软件可在 ADS1293产品页面的工具和软件选项卡下获取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ADS1293_5F00_5Lead_5F00_EvalBrd.pdfHelloAlex、

    感谢您的回复。

    我想知道软件 ADS1293EVM 的编码是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naman、

    我们为 ADS1293提供的唯一示例代码列在 ADS1293产品页面的工具和软件选项卡下、标有"MSP430 Interface to ADS1293 Code Library "。 它采用 C/C++编写、包含三个示例。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    您能告诉我如何通过 USB 驱动程序使 PC 和 ADS1293EVM 相互通信吗? 它们之间使用什么协议 i2c 或串行通信?
    发送和接收 ECG 模拟器数据时使用的命令是什么?

    此致、
    那曼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naman、

    您是否下载并安装了 EVM 软件?

    如 ADS1293数据表中所述、通信协议为串行外设接口或 SPI。 图29. 显示了协议。
    www.ti.com/.../ads1293.pdf

    如何读取数据位于流式传输部分8.5.6中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    我无法理解 ADS1293EVM 的 API 是如何工作的以及如何通过 USB 端口与 PC 进行通信。 您能提供有关它的任何确切信息吗? 如果是、请告诉我。

    此致、

    那曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naman、

    但愿你一切顺利。

    您是否下载并安装了 EVM GUI 软件?

    该软件用于通过 USB 端口在 PC 和 ADS1293EVM 之间进行通信。

    使用该软件、可以设置和更改寄存器并从 EVM 读回数据。

    请参阅 ADS1293EVM 用户指南 :www.ti.com/.../snau138b.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好!

    请提供适用于 Ubuntu 的 ADS1293EVM 工具软件和适用于 Ubuntu 的 ADS1293EVM 驱动程序。

    此致、
    那曼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naman、

    遗憾的是、我们目前不支持 Ubuntu。 所有可用软件均可在产品页面的 ADS1293软件部分或 ADS1293EVM 产品页面上找到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    感谢你的答复。
    请提供 ADS1293模拟前端的代码
    告诉我是否有机会在 Ubuntu 中运行您的应用程序?

    此致、
    那曼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naman、

    所有可用软件均可在产品页面的 ADS1293软件部分或 ADS1293EVM 产品页面上找到。
    www.ti.com/.../toolssoftware

    遗憾的是、我们目前不支持 Ubuntu、未来也没有支持 Ubuntu 的计划。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    我能否通过板载微控制器 MSP430F5529将代码插入 ADS1293EVM? 对结果的影响是什么、出于安全考虑、请提供原始文件、如果原始固件将重置、以便我再次发现它的过程。

    提前感谢您!

    此致、

    那曼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naman、

    请在 MSP430论坛上创建新主题、这是数据转换器论坛。