This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:ADC 损坏

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/693298/ads1220-adc-is-damaging

器件型号:ADS1220

我 将 ADs1220与5V 电源用于模拟和数字器件。 基准电压为4.096V。 我的输入会不时地损坏时间。 最大输入电压为4.5V。 如何保护 ADC 免受损坏。 我使用了大约50个 NOS、其中5个已损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 K:

    欢迎来到 E2E 论坛! 为防止损坏、您必须确保输入电压以 ADS1220相同的接地端为基准。 您还必须确保不超过绝对最大额定值。 在过压条件下、通过模拟输入的持续电流不允许超过10mA。 通常使用串联电阻来限制可能的输入电流(该电流通常已作为输入滤波的一部分在电路中)。 您可以共享原理图吗? 您能不能详细介绍一下源电压以及如何将其连接到 ADS1220?

    谢谢、
    Bob B