This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:如何使用 ADS1220测量2线 RTD?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/693150/ads1220-how-to-use-ads1220-measure-2-2-wire-rtd

器件型号:ADS1220
主题中讨论的其他器件: ADS124S08

大家好、

我从客户那里得到一个问题。 他们希望使用 ADS1220来测量2线 RTD。 他们更喜欢电阻器方法、并找到我们的技术手册《使用精密 Δ-Σ ADC 的低成本、单芯片、差分温度测量解决方案》。 但是、问题是当一个 RTD 断开连接时、系统停止工作。 那么、是否可以提供一个好的解决方案来帮助客户实现这一功能呢?

http://www.ti.com/lit/an/sbaa235a/sbaa235a.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    是的、对于 SBAA235中的应用电路、如果断线、将会出现问题。  但是、对于热量计(或类似的)应用、电路局部化为:如果 RTD 存在问题、则功能会中断、因此无论如何都必须更换该单元。

    因此、所用电路的选择取决于用例。  通过放置一个多路复用器可使用类似的电路、在每个 RTD 连接到 AGND 的情况下、通过各个路径对电流进行布线。  如果需要更高的增益、可通过在 RTD 和 AGND 之间放置一个偏置电阻器将 RTD 调整为正确的共模。  也可以使用其他 ADC、例如 ADS124S08。  因此、根据用例、有许多可能的配置。  您能否分享有关该应用的更多信息?

    此致、

    Bob B