This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8740H:HART 通信设计

Guru**** 2766725 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997, DAC8740H, DAC8771, DAC8750, DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/691363/dac8740h-hart-communication-design

器件型号:DAC8740H
主题中讨论的其他器件:DAC161S997DAC8771DAC8750DAC8760

尊敬的先生,女士

请查找附件 pdf、并告诉我设计中是否需要任何更改。

应用。

1) 1)我们正在使用 HART 设计2线环路电源4-20mA 输出。

2) 2)我们使用 DAC161s997将数字信号转换为模拟输出。

3)我们正在将 DAC8740H 与 DAC161S997通信、请检查并告知我正确的电路 design.e2e.ti.com/.../TWO-WIRE-4_2D00_20mA-WITH-HART.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我查看了您的原理图并发表了一些意见:

    根据数据表建议、HART 输入电容应为6.8nF。 这是原理图上的 C30、其值为0.22uF。

    C27和 C26是环路 P 和环路 M 上的大电容器 这将衰减 HART 信号、尤其是1uF 电容器。 在 HART 合规性测试中、环路端子上有一个特定的输入阻抗测试要求。 这些大电容器将产生非常低的输入阻抗。 我建议在环路端子上使用较低的电容值。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Garrett 的快速响应。

    其他所有原理图都是正确的?

    此外、我们还希望设计 hart Communicator、以便在线读取 hart 信号并与 PC 连接。 您能为我提供设计建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有注意到原理图有任何其他问题。

    辅助器件将仅由耦合到 Loop+和 Loop-的 HART 调制解调器(Modin) AC 以及处理解调数据的微控制器组成。 微控制器还负责与 PC 连接。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

    请查找具有 HART 的三线4-20mA 附件。

    下面的附件让我们感到困惑。 您能告诉我如何在4-20mA 三线系统中连接 DAC161s99和 DAC8740吗? 其中、我们连接 mod in 信号和 loop+和 loop-信号。

    e2e.ti.com/.../threewire-hart.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    DAC161S997是一款双线电流环路器件、设计为由回路电流供电。 此器件无法实现3线发送器。

    对于单通道16位3线电流变送器设计、我建议查看 DAC8771、DAC8760或 DAC8750。 DAC8771和 DAC8760具有电压和电流输出、而 DAC8750只有电流输出。 将 HART 信号直接耦合到这些器件上。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我们使用 DAC8760和 DAC8740设计新原理图。 但我们在 HART 和 DAC 连接图中感到困惑。 请检查以下原理图并纠正 us.e2e.ti.com/.../3_2D00_wire_5F00_4_2D00_20mA-Output-Section.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、

    让我们在发送和接收路径之间拆分此主题。

    对于发送路径、您需要考虑将使用 DAC8760 IOUT 的输出范围。 如数据表和单独的应用手册中所述、HART 引脚仅在4-20mA 输出范围内有效。 如果使用任何其他范围、则需要使用 CAP2引脚或 ISET-R 路径将输出 HART FSK 波形耦合到电流输出。 有关完整详细信息、请参阅应用手册 :www.ti.com/.../slaa572.pdf。

    目前、您的原理图将输出 HART FSK 耦合到 HART 输入引脚上、因此我假设您计划使用4-20mA 范围、但正如我所指出的、值得进行双次检查。 同时、您将接收 HART 路径连接到 ISET-R 和 CAP2、正如我提到过的、这实际上是发送 FSK 的替代路径、具体取决于使用的范围。 您不会在这些引脚上看到传入的 HART FSK 数据。

    Garrett 撰写了一篇博客、介绍了支持 HART 的 PLC 模拟输入模块的结构、该模块与 DAC8760等类似、您可以在此处阅读:

    重点是 AI 模块将其输出 FSK 信号耦合到用于测量4-20mA 和接收 HART FSK 数据的分流电阻器上。 这意味着 AO 模块的 HART 接收路径需要是相同的节点。 我们在今年分享的科技日演示中对此进行了说明、图片如下所示。 但愿这对您有所帮助。