This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC114:通道间的测量差值

Guru**** 2518750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/708285/ddc114-measurement-difference-between-channels

器件型号:DDC114

您好!

下面是客户的原理图。  

这是不同通道的 ADC 输出与时间的关系。 红色和蓝色曲线是 AIN1和 AIN2。 灰色曲线为 AIN3。 所有三个通道通过三个各自的光纤测量相同的恒定光源。它们不是直线、因为存在噪声和误差。 但是、您可以看到 AIN1和 AIN2几乎 是同步的、并且 AIN3与它们有很大不同。 我们交换了光电二极管、但现象仍然存在、因此这不是光电二极管的差异造成的。

您可以帮助分析原因吗? AIN1和 AIN2同步采样、AIN3和 AIN4是另一个同步对吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、  

    感谢您的参与。 我想进一步了解一下您的设置以及您使用光纤测量的内容。 我知道您提到您交换了三个通道上的光电二极管。 您是否也尝试交换光纤输入? 这将有助于确定您看到的偏移问题是内部问题还是外部问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需添加...

    您确定是 IN1和 IN2、而不是 IN1和 IN3一起运行了吗? 只需想在器件中、进入同一 ADC 的对是两个偶数通道和两个奇数通道...

    此外、您的垂直刻度是多少? 您使用的是什么范围设置?

    最后、您的采样率是多少(水平刻度)?

    谢谢!  

    Eduardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Matt。
    我将尝试交换光纤输入。 您能否帮助确认、如果 AIN1和 AIN2是同步采样、而 AIN3和 AIN4是其他同步采样对?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、为了确认 Edu 提到的内容、ADC 通道以偶数/奇数对链接、因此1/3配对、2/4配对。 当每个通道进行采样/集成时、通道1和2 将同步采样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、只需添加... 电流输入实际上是同时采样的。 Matt 上面描述的是对集成器输出进行采样的两个 ADC 的操作。  

    此致、

    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    由于 Edu 和 Matt 回答了您的问题、我将关闭该帖子。
    如果有任何待处理的问题、请单击此帖子右上角的"提出相关问题"或"提出新问题"、随时发布这些问题。