This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:视在硬件锁存

Guru**** 2998590 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/686350/ads7828-apparent-hw-latch-up

器件型号:ADS7828

大家好、我正在对使用 ADS7828 ADC 的设计进行故障排除、该设计会产生奇怪的行为。  ADC 将在较长的时间(小时)内正确转换、然后突然开始报告偏离正确值约1/4满量程的值。  偏移量在显示后是恒定的、例如1.25V 将读取0x1FF 一段时间、然后 突然跳转到 0x0FF;如果我将输入电压增加到2.5V、读数将转到0x2FF 而不是满量程0x3FF。   电路板上的循环通电可始终恢复正常运行。  我假设这是由电路板上的噪声引起的、但我想了解噪声如何以这种方式影响 IC、因此我可以添加某种保护。  模拟输入均以低阻抗为源、基准电压看起来稳定;SCA 或 SCL 上的噪声是否可能导致这种行为?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Joe

    这种行为可能有几个原因

    请监控器件 VDD/ REFIN。 如果这些线路上出现毛刺脉冲、这会强制这些引脚电压中的任何一个小于器件的 POR 电压、从而导致异常行为。 当您回收复位器件的 VDD 电源时、器件开始正常工作

    2.请检查监控 VDD 和 REF 的电源轨是否有噪声。 您可以尝试在 VDD 引脚上添加一个小型串联电阻器和一个去耦电容器(RC 滤波器)。 当您说您的电路中存在噪声时、您能更详细地阐述一下这一点。
    您是说您正在对器件进行硬接线以使原型正常工作、还是已经准备好原型板/硬件。

    谢谢、此致
    Abhijeet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhijeet、

    感谢您的回复。  我们已经制造了电路板、因此这不是手工制造的或绕线的。  这个 IC 由3.3VDC 供电、并且在其电源引脚上连接了电容器、所以我认为这种情况是可以的。  我们使用的是外部2.5V 基准、它通过示波器测量稳定电压。

    我在数据表中搜索了 POR 电压、但未找到任何 POR 电压。  我想您可能是指2.7V 的最低 VDD 要求?

    此外、您是否意味着 REFIN 有一个 POR 电平?  这似乎很奇怪、因为数据表显示 REFIN 可以"低至50mV "。

    电路中的噪声来自与 ESD 发生器类似的外部器件。  它未直接连接到该电路、但当它运行时、我们可以在示波器上看到尖峰、而没有将探针连接到任何器件。

    我想知道 、数字输入 (I2C)线路是否可能超出其允许的输入范围?  将线路钳制在电源电压范围的0.3V 内并不简单、因此我认为这些引脚受到的保护最少。

    再次感谢、

    Joe