Other Parts Discussed in Thread: ADS7828
大家好、我正在对使用 ADS7828 ADC 的设计进行故障排除、该设计会产生奇怪的行为。 ADC 将在较长的时间(小时)内正确转换、然后突然开始报告偏离正确值约1/4满量程的值。 偏移量在显示后是恒定的、例如1.25V 将读取0x1FF 一段时间、然后 突然跳转到 0x0FF;如果我将输入电压增加到2.5V、读数将转到0x2FF 而不是满量程0x3FF。 电路板上的循环通电可始终恢复正常运行。 我假设这是由电路板上的噪声引起的、但我想了解噪声如何以这种方式影响 IC、因此我可以添加某种保护。 模拟输入均以低阻抗为源、基准电压看起来稳定;SCA 或 SCL 上的噪声是否可能导致这种行为? 谢谢。