This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC1128EVM:FASTData 功能问题。

Guru**** 2696755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/712980/ddc1128evm-fastdata-function-issue

器件型号:DDC1128EVM

大家好、

因此、我尝试编写一个 python 代码来从 DDC1128EVM 板中提取数据。

我在获取数据方面取得了一些进展、但其中存在一些问题!

我有192个缓冲区、其中数据不是全部256个。 不知道为什么!!

此外、当我尝试配置 DDC 寄存器时、我无法从 DDC 提取数据。 我从函数中得到一个负返回值。

总而言之:我能够在不配置 DDC 寄存器或 FPGA 代码时获取数据。 它们中的任一个都可以!

我要附上我的代码、这样大家也可以查看我的代码。 我尝试使代码可读!!

我希望大家对此有一个好的讨论!

谢谢、此致、

Kushale2e.ti.com/.../Fast_5F00_data.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kushal、

    正如我在我们的电子邮件交换中所说、我们目前没有带宽来支持此问题。 希望了解是否有一些社区成员具有一些经验、可以进一步提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试使用 python 脚本从 DDC1128EVM 获取数据。  

    我不想从 DDC 芯片和 FPGA 配置寄存器!

    因此、我的缓冲器被部分填满、不知道原因。

    只是想知道这两点之间是否存在某种关联。

    此外、当我尝试配置寄存器时、函数返回负值、表示失败!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kushal、

    我将关闭此主题、因为我们已将支持脱机。