This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于"读取 DDR 以归档" tsw14j56产品的 HSDC pro 软件中出错

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J69, ADS54J69EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/688821/about-read-ddr-to-file-error-in-hsdc-pro-software-for-tsw14j56-product

主题中讨论的其他器件:ADS54J69ADS54J69EVM

您好!
我在 HSDC 专业版软件中遇到有关"读取 DDR 到文件"的错误。 错误消息显示"Timed_Out_ERROR"。

我的硬件是: ADC 板是 ads54j69  、 FPGA 板是 tsw14j56。


我的 HSDC 专业版设置为:
采样频率为491.52MHz、采样点为65536
函数发生器设置为10MHz、Ro=50 Ω、Amp =0.3vpp、bias =0.15v。  

我已经检查了 FPGA 板中的 LED 状态、其中 D4 LED 闪烁、 D3 LED 熄灭。  和 ADC PLL2锁定(D2 LED 亮起)。
ADC 板的设置文件为 LMK_Config_Onboard _983p04_MSPS 和 ADS54J69_2x_dec_lowpass。  

如何解决此超时错误?  这个问题使我感到困惑大约一周。  
非常感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    显示错误日志:
    ------------------------------------------------------------------
    错误代码:102.000000
    错误描述:
    读取 DDR 至文件
    Timed_out_error
    超时错误的可能原因:
    FPGA 可能处于复位状态。
    TSW 电路板未接收到来自 ADC EVM 的时钟。 请检查 D4 LED 是否闪烁。 ADC 和 FPGA 之间未建立同步。 请检查 D3 LED 是否熄灭。 同步失败的可能原因: A. ADC EVM 到 TSW 板的 JESD 参考时钟输入频率不正确。 B. ADC 和所选 INI 文件中的 JESD 配置不同。
    ADC/DAC 名称:ADS54J69_2x_4222
    IID:3.000000
    器件配置详细信息:

    [ADC]

    接口名="TSW14J56REVD_firmware"
    通道数= 2
    \\Channel Pattern = 1-2、2-2、1-4、2-4、1-6、2-6、1-8、2-8、1-2、1-3、2-3、1-5、1-7、2-7
    通道模式=1-2、1-4、1-4、1-1、1-3、2-2、2-4、2-1、2-3、1-6、1-8、1-5、1-7、2-6、2-8、2-5、2-7
    数据后处理=1:32768
    \\operation:操作数
    \\operaion
    \\0=位移
    \\1=XOR
    \\2=和
    \\3=或
    \\4=不
    \\操作数
    \\value (如果位右移+ve、如果位左移-ve)
    \\例如0:-2、1:1024
    \\bitshift 乘以左移2次、然后乘以 XOR 1024
    位数=16
    最大采样率= 500000000
    register_Config="-"
    \\[寄存器地址]:[寄存器值]:[待发送字节数]
    DLL 版本=1.0
    读取 EVM 设置过程="EVM 设置过程不可用"
    \\Use <>作为换行符

    [版本1.0]

    JESD IP Core_CS=0
    JESD IP Core_F=2
    JESD IP Core_HD=0
    JESD IP Core_K=16
    JESD IP Core_L=4
    JESD IP Core_M=4
    JESD IP Core_N=16
    JESD IP Core_nTotal = 16
    JESD IP Core_S=1
    JESD IP Core_SCR=0
    JESD IP Core_Tailbits = 0
    JESD IP Core_LaneSync=1
    JESD IP Core_subclass=1
    JESD IP 核心_JESDV=1
    MIF 配置= 0.611G 至1.5G:RX:RX_PMA_x10、1.5G 至5.125G:RX:RX_PMA_x20
    \\需要 配置的通道速率范围、PLL 类型及其 MIF 文件名的列表,用“:”分隔
    \\MIF 文件需要出现在 MIF 文件文件夹下
    结构 PLL 计数器= 0.611G 至1.5G:0x080808.1.5G 至5.125G:0x080404
    反转同步极性= 0
    \\Invert 同步极性、1:反转;0:不反转
    反相串行器/解串器数据= 0
    \\Invert Serdes Data、1:Invert;0:不要反转
    收发器模式= 0
    \\1:xcvr 模式;0:仅 TX/RX 模式
    通道映射= lane0:7、lan1:4、lan2:3、lane3:0
    \\LMF 模式的通道模式
    组128位标志= 1
    \\If 1、将对每个 DDR 中的128位进行分组、然后应用通道模式
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HY、

    确保连接到 TSW14J56EVM 的5V 电源能够提供至少3A 的电流。 如果该电源也连接到 ADC EVM、请确保它可以提供至少5A 的电流。 加载 LMK_Config_Onboard _983p04_MSPS 文件后、请在加载 ADC 配置文件之前按 ADC 板上的复位开关。

    此致、

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim

    电源与 ADC 板和 FPGA 板的连接如下所示。

    我尝试两个有关电源连接的案例。

    操作步骤为:

    0:分别连接 ADC 板和 FPGA 的 USB 电缆和电源电缆。

    TSW14J56EVM
     1.1:通电
     1.2:打开"sw6"

    ADS54J69EVM
     2.1:加载时钟配置文件 => 983p04_MSPS.cfg、
     2.2:PLL2 LED 亮起后
     2.3 按下"SW1"进行 ADC 复位
     2.4:加载 ADC 配置文件=> ADS54J69_2x_dec_lowpass_4222.cfg

    HSDC PRO 还显示了与 messagee2e.ti.com/.../Error-log.txt 上发布的错误消息相同的错误消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HY、

    如果您正在使用的配置文件损坏、请尝试使用我刚刚使用硬件测试过的附加配置文件。 TSW14J56EVM .ini 文件需要位于以下位置:

    C:\Program Files (86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J56revD Details\ADC 文件。

    如果这不起作用、请尝试《ADS54J69EVM 用户指南》中的4x 示例。 您需要将"ADS54J69_4x_2221.ini 文件复制到本帖子前面提到的位置。 如果这不起作用、请联系您的经销商以请求 更换 ADS54J69EVM。 我不确定哪个电路板可能会导致此问题、但如果需要更换、请先从 ADC EVM 开始。

    此致、

    Jim  

    e2e.ti.com/.../ADS54J69_5F00_2x_5F00_dec_5F00_lowpass.cfge2e.ti.com/.../ADS54J69_5F00_4x_5F00_2221.inie2e.ti.com/.../ADS54J69_5F00_2x_5F00_4222.ini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Jim

    感谢您提供要测试的文件。 再次显示相同的错误消息"Read DDR to file"。

    我记下了 ADC 板和 FPGA 板的 LED 状态。

    同样的情况也发生在中  

    我如何应对这种情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、
    我有另一个新的 ADC 板(ads54j69)。 使用 FPGA 电路板(tsw14j56)进行测试后。 显示相同的错误消息。
    我认为 FPGA 板出现故障。
    我能否将 FPGA 板的序列号发送给您以更换 FPGA 板?
    非常感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HY、

    与您的分销商合作以获得更换件。 如果他们需要我们提供的任何其他信息、请告诉我、以便为您提供这款新电路板。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jim

    好 的、非常感谢您的支持。

    此致、

    是的