请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TSC2007 工具/软件:Linux
大家好、
我正在开发基于 IMX6的新电路板。
我在 I2C 总线3上驱动了一个触摸屏。
有时它可以正常工作。
有时我发现 TSC2007:PENIRQ 信号无法 生成中断信号。
它始终保持高电平。
我的硬件原理图如下:
有人知道我做了什么错了吗? 是否有任何有关该错误的线索?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Li Hu、
很抱歉耽误你的时间。 我注意到您在同一器件上有两个发布。 我回复了另一个帖子。 此处的问题是 PENIRQ。 可以在软件中禁用 PENIRQ 功能配置。 数据表中的表2显示了如何使用寄存器配置该引脚。 根据其他 E2E 帖子、您遇到了一些沟通问题。 命令字节是否可能未正确配置 PENIRQ? 当 PENIRQ 正常工作时、它是否在重新配置器件之前保持工作状态? 我相信、如果您解决通信问题、您可以解决这两个问题。