This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:对 HSDCPro Automation DLL 中的#39;Read_DDR_Memory#39;函数有一些疑问

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/710690/tsw1400evm-some-doubts-about-the-read_ddr_memory-function-in-the-hsdcpro-automation-dll

器件型号:TSW1400EVM

尊敬的  

我们希望使用 'READ_DDR_Memory'函数在 DDR 中读取数据并  将数据分配给数组。

我们可以从用户指南中看到有关该函数的信息:

我们使用以下代码:

Datareadfromddr= calllib ('HSDCProAutomation_64Bit'、'Read_DDR_Memory'、WaitToCheckTrigger、TimeoutInMS);

输出显示:[Error_Status]=0

请告诉我为什么  以及如何将 DDR 中的数据分配给阵列而不将其保存为 csv.file 并重新读取它。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanlin、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanlin、

    “读取 DDR 内存”自动化功能不会将数据采集到阵列。 它用于将 DDR 中硬件触发后的数据读取到文件中。

     

    此致、

     

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim

    我们知道  “读取 DDR 内存”自动化功能 用于读取 DDR 中的数据,因此我们使用以下代码,以便将通过  “读取 DDR 内存”自动化功能在 DDR 中读取的数据分配给阵列

    Datareadfromddr= calllib ('HSDCProAutomation_64Bit'、'Read_DDR_Memory'、WaitToCheckTrigger、TimeoutInMS);

    问题是阵列 Datareadfromdr 错误(没有任何数据)。

    您能告诉我为什么 无法将 DDR 中的数据分配给阵列、或者您可以告诉我实现这一目标的新方法。

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如您在本论坛问题的上一次答复中所述,“读取 DDR 内存”功能用于将 DDR 数据(在硬件触发模式下)读取到‘file’,并且不会返回任何可分配给阵列的数据。 使用 TSW1400EVM 电路板时、数据将出现在 ADC Temp.bin 文件中、该文件位于以下位置。

     

    在 HSDC Pro v4.90 - C:\Users\Public\Documents\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro 中

    在其他较低的 HSDC 专业版版本中- C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro

     

    此致、

     

    Jim