This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08EVM-PDK:奇怪的 ADC 输出

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08EVM-PDK, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/685918/ads131e08evm-pdk-weird-adc-output

器件型号:ADS131E08EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS131E08

您好!

我使用 ADS131E08EVM-PDK 来评估 ADC。 在 Ch1上具有0.5Vpp、500Hz 连续正弦波输入、我具有以下输出。 这是什么原因? 顺便说一下、EVM 板具有默认跳线配置。  

寄存器设置为:

请帮助!

谢谢、

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    我已要求 Naser 让您尝试运行 ADS131E08的内部测试信号。 您能做到这一点、然后发布结果吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的快速响应。

    我在 ADC 寄存器页面上为"内部生成"设置"测试源"、并将通道1输入设置为"测试信号"、然后我得到:

    我是否正确设置了测试信号?

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    您需要更大的样本集、将 Samples/Ch 更改为至少8000个。 您应该会在《ADS131E08EVM-PDK 用户指南》中看到如图16所示的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我将样本更改为10k、这里是。 我没有看到正确的测试信号。  

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    这里是另一个具有50k 样本的示例。 我得到了正确的测试信号。 那么、我之前的测试可能会有什么问题?

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Richard、

    这是错误的、请查看 ADS131E08EVM-PDK 用户指南、并确保所有跳线均已正确设置、并且您已对 MMB0施加正确的电压。 如果一切正常、我们可以讨论为您提供更换设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉 Richard、

    我想我们在云中的某个地方越过了路径。 最后一个帖子看起来正确。 直接检查运算放大器上的信号发生器输出、并确保其输出正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    我昨天刚刚开始评估、所有内容都应该是默认设置。 我按照用户指南确认了跳线、对我来说一切都很好。 您能告诉我接下来应该怎么做吗?

    谢谢、
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    是的、我检查了示波器上的信号发生器、输出信号正确、0.5Vpp、500Hz 连续正弦波。

    我还需要检查什么?

    谢谢、
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    接地怎么样? 您能否告诉我、您如何将信号发生器重新引用到 ADS131E08EVM-PDK?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    信号发生器由交流/直流适配器供电、我将 Ch1输出直接连接到 ADC 的 Ch1。

    谢谢、
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    默认情况下、EVM 的出厂设置为 AVDD = 2.5V、AVSS =-2.5V。 结果是在我的第一个帖子中。 然后、我设置 JP1、使 AVDD = 3V、并设置 JP7、使 AVSS = 0V。 我得到的结果完全相同。 对于这两种情况、ADC 的输出在+/-0.25V 之间摆动。

    另一方面、MMB0电路板上的 U5非常热。

    谢谢、
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    您将哪种电源用于 MMB0? 如果您已经从 ADS131E08上的双极+/-2.5V 电源变为单极0-3V、则需要确保您不会将输入驱动到接地以下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我使用12V 交流/直流适配器为 MMB0供电。 无论信号发生器是否连接、U5始终处于热状态。

    我使用了一个1.5V 电池代替信号发生器、这里就是我得到的。  

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    从最后的结果来看、我真的认为 EVM 有问题。

    还有其他你想让我尝试的吗?

    谢谢、
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    我目前还没有《用户指南》、但当我们随这些电路板一起发货时、我们提供了6V 直流壁式适配器(中心正极) AD/DC 电源。 如果 MMB0上的 U5稳压器变得"非常热"(超过60`C 时、您无法将手指放在上面)、则表示它会降低过多的功率。 U5是5V 稳压器、因此、如果使用12V 电源、您应该在几百毫安的最大电流下降低7V、因此功率可能只有几瓦。 如果稳压器由于热过载而下降、这可能是问题所在。 您是否有5V 工作台电源为 MMB0提供备用电源?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    我收到的 EVM 不包含任何适配器。

    在用户指南的第5页中、它规定 MMB0电路板的电源电压应为5.5VDC 至15VDC。 这就是我使用12VDC 的原因。

    U5非常热、我无法将手指放在上面2秒钟。

    我没有6V 适配器、但明天我将尝试使用工作台电源为 MMB0电路板供电、并将告知您结果。

    谢谢、
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我得到了与 MMB0板具有5V 电源的类似结果。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    如果可以、我将通过您的 My.TI 电子邮件帐户与您联系、并尝试安排您更换硬件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    是的、请通过 myTI 电子邮件联系我。

    谢谢、
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    全差动输入使一切有所不同!