Other Parts Discussed in Thread: ADS8363, ADS8361, TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件: ADS8361、 TMS320F28377D
ADS8363双路 SAR ADC 具有串行接口、具有单个 CLK、单个 SDI 和双 SDO、每个 SAR ADC 一个。 将其连接到 uC 的最佳方法并不明显、包括需要20个时钟以及 CONVST 和 RD 的详细时序。
我已经看到过使用两个 uC SPI 端口的线程建议、一个用作从器件、一个用作主器件、以驱动单个时钟并接收两个 SDO。 我很惊讶地看到、没有任何参考设计或原理图会出现什么常见问题。 我注意到 Maxim 和 Analog Devices ADC 具有类似的"多 SDO"串行接口。 ADS8363模式位似乎允许通过单个 SDO 以半速运行、这可能是备份解决方案、但很遗憾。
使用小型 FPGA 提供详细的接口时序并提供并行接口或串行缓冲器是否有必要/常见? 我曾看到过使用 TMS320系列的 McBSP 串行功能的参考、但我在 ARM 器件中看不到等效功能。
我有兴趣使用 STM32F723。
ARM 中的双路和四路 SPI 服务似乎非常接近。 这是正确的方法吗?
这个问题是否已经被问及并回答过、我还没有注意到? 如果是、抱歉、让我们将此链接给在同一问题上偶然遇到的其他人。
非常感谢您的指导。