This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LMP90100:桥式感应和双线 RTD

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP90100, PGA900, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/706595/ccs-lmp90100-bridge-sensing-and-2-wire-rtd

器件型号:LMP90100
主题中讨论的其他器件: PGA900ADS124S08

工具/软件:Code Composer Studio

您好、TI 专家

我想同时在2个不同的传感器中使用 LMP90100、但我不会将 RTD 和负载作为 组件销售、而是将用于电桥3固定电阻和我将手动更改的电阻 RTD I 将使用我也将更改的电阻。 我的目标是创建一个精密万用表、首先我想用2个扩散二极管测量不同的电阻、以验证结果。

我尝试使用 PGA900执行此操作、但我在读取 ADC 寄存器时遇到了问题、我的问题是、可以在同一 LMP90100上执行两个不同的选项、如果是、我应该使用任何命令或任何侧面器件。 如果不是、您会建议 AFE 执行所需的工作

此致!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maryem、


    我认为有许多器件可以进行您想要的测量。 我认为可满足您需求的另一个器件是 ADS124S08。

    但是、我不太清楚您想要测量的是什么。 您能否使用所需测量的基本方框图进行回帖? 我想详细解释一下测量以及您如何设置电桥。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maryem、


    我已经听过你一段时间了。 希望我的评论能够帮助您解决 LMP90100的问题。 我将继续并关闭此帖子。 如果您仍然遇到 LMP90100问题或想要讨论其他器件、请发帖、我们可以续订讨论。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joeseph、

    很抱歉、我需要很长时间才能回答、下面是我要进一步解释 LMP90100用途的原理图。 首先、我不打算使用 RTD 作为组件来测量电阻、而是使用交流电阻器、将其插入跳线并使用相同 的原理来测量其值。 在测量电压和电流时、希望原理图能够介绍我要做的事情。 我现在的问题是,我是否需要放大信号? 我是否需要保护电路?

    如果我超过 LMP90100的限制、会发生什么情况?

    希望您能尽快回答

    此致      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maryem、


    我将首先对电路进行评论、然后我们可以讨论您的一些其他问题。

    对于第一个原理图、IB1应移至 RLINE1的另一侧。 您希望激励电流位于这些电阻器的另一侧(我假设它们用于使用差分电容器进行输入滤波)。 您设置它的方式是将 IB1*RLINE1的电压添加到 VIN0和 VIN1之间的测量值中。

    在这里、测量是比例式的。 测量将基于测试电阻器与基准电阻器的比较大小、而不是根据精确的基准电压进行测量。 RREF 应为具有高精度和低漂移的精密电阻器。  基准电阻器中的任何误差都将被视为增益误差。

    此外、VREFN1应接地。 电流需要被灌入某个位置。

    对于第二次电流测量、R6还需要电流能够在某种位置流动。 您可以将 VIN5接地、但输入可能会受到限制。 如果您使用缓冲器、或者如果增益介于16和128之间、则 VINN 不能接地。 但是、在该设置下、您可以使用高达8的增益。 第8页的"电气特性"表中介绍了模拟输入范围。

    对于第三次电压测量、相同的注释适用于前一个电路。 需要有较低的连接才能使电流流向(大概是接地)、如果您使用缓冲器或更高的 PGA 增益、则可能会受到输入范围的限制。

    回到您的问题、答案取决于您是否想要退出系统。 首先、您询问是否需要放大您的信号。 这将取决于您想要的性能水平。 您从器件中获得的分辨率将取决于 IB 电流、基准电阻、数据速率、预期测量的最大电阻以及 PGA 的增益。 如果您不需要太多的分辨率、那么您可能不需要太多的增益。 根据设置查看本底噪声、并计算与最大测量值相比产生的噪声。 这将决定系统的分辨率。

    第二个问题是、您是否需要保护电路、这也取决于您希望在什么环境下运行此系统? 您是否预计会发生 ESD 事件? 您是否期望系统持续过压事件? 如果不知道您对运行条件的期望、我不确定如何回答这个问题。

    最后、您问过如果我超过 LMP90100的限制、会发生什么情况? 我也不确定如何回答这个问题。 你到底问什么? 数据表提供了第5页的绝对最大额定值表。 超出这些限制时、可能会损坏器件。

    无论如何、我需要有关您想要测量的内容和您想要的规格的更多信息。 有关您的系统的原理图中没有太多内容。 最好显示完整的原理图、并说明您要测量的内容以及性能需求。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    我对 LMP90100的期望是基本创建一个精密万用表,以非常精确的精度测量电阻值或电流或电压值,并在 LCD16*2上显示该值,最终显示一些类似下图的内容。 我还没有完整的原理图、以前的原理图只是一份草稿、试图解释我想要获得什么

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maryem、


    您是否能够将原理图组合在一起进行审阅? 我很好奇、看看您是否已经将电路组合在一起。 我现在将关闭此帖子、但如果您有原理图、您应该能够再次发布它。 如果您被锁定到此线程、您只需启动一个新线程。


    吴约瑟