This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7578:加电后更改 I2C 地址

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7578

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/710017/dac7578-change-i2c-address-after-power-up

器件型号:DAC7578
大家好、TI 团队、
我们在应用中使用 DAC7578。 此时、我们遇到了热插拔问题。 有时地址检测错误。 我们为每个插槽使用不同的地址。 地址引脚来自背板、稍后再与电源引脚配合使用。 我们已经尝试延迟 DAC 的电源、这很有用、但它仍然不能每次工作。
在数据表中、它提到了"器件地址可以在串行命令之间动态更新"、但我找不到强制 DAC 更改地址的方法。  上电后是否有更新 I2C 地址的方法。
谢谢你
您好、Mat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthias、

    我相信我们需要咨询我们设计团队的人员、以便更好地了解这是如何实现的。 我团队的某个人将负责这项工作、并至少能够在 COB 星期五之前向您提供有关我们所做工作的最新信息。

    提前感谢您的耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthias、

    感谢您的联系。 在与设计团队进行检查时、我想澄清一些疑问。

    1.您是否仅对地址引脚使用高电平和低电平状态、还是也使用浮点状态?
    2.我知道您可能在机架内使用电路板、是否有可能获得 I2C 和 ADDR 引脚的一些示波器截图?

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uttam、

    感谢您的快速响应。

    我们需要所有树状态。

    2.您说得对、这是一种机架配置。 您能更详细地指定它了

    正常通信?

    -在热插拔过程中?

    谢谢

    大家好、Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthias、

    我的问题是、您是仅在地址引脚处于浮动配置时才会遇到问题、还是在 GIGH 和低电平状态下也会遇到故障。

    关于机架配置、我想知道您是否能够探测地址引脚。

    如果您可以探测这些引脚并查看通信故障时会发生什么情况、这将是很好的。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthias、

    您对此有任何更新吗?

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uttam、

    >我的问题是,地址引脚是否只有在浮动配置时才会出现问题

    >或者,您是否也能在 GIGH 和低电平状态下获得故障。

    仅在浮动状态下。

    我做了延迟马戏团,现在它很好。 为了节省成本、我仍然希望在加电后重置地址。

      上电后是否有方法更新 I2C 地址,或者数据表中的描述是否错误?

    "可以在串行命令之间动态更新器件地址"

    谢谢

    大家好、Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthias、

    我对迟迟未作出答复表示歉意。 由于系统级的噪声、我们在之前看到了一些问题、即地址引脚处于悬空状态。 您是否可以使用上拉和下拉将引脚连接到中间电压、并检查问题是否出现?

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthias、

    您对此有任何更新吗?

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uttam、

    很抱歉、我们的回复晚了、这一周没有在办公室。

    我将在这一周内试用并报告。

    谢谢

    大家好、Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题。

    此致、
    Uttam