This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8556:如何避免局部断电模式

Guru**** 2619425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/690689/ads8556-how-to-avoid-partial-power-down-mode

器件型号:ADS8556

CONVST_x 设置复位功能(低⇒高⇒低)后的某个时间、CONVST 会发生晶须和反应忙引脚。   

当上述操作后、ADS8556处于部分断电模式、BUSY 始终为低电平。

请在下面说明如何避免部分断电模式;

①Whisker 宽度为60ns、更改为局部断电模式的最短导通时间是多少?  

我将确认减小晶须宽度。

如果有另一个避免部分断电模式的想法、请告诉我。

②Can 硬件模式(外部电路)是否更改为自动打盹模式?  

③Please 让我知道局部断电模式的必要性或用例。

除了低功耗之外、还有其他原因吗?   

④About 上电复位(数据表第31页)、我认为1.5V 触发电平是非常低的电压。

设置1.5V 触发电平的原因是什么?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对此进行了任何更新?

    我的问题②和③已被解决,请就问题①和④提供任何建议。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    很抱歉回复太晚了。

    1:在进行中的转换期间 CONVSTx 的下降沿将 xADC 对置于部分断电模式。 CONVSTx 信号必须在整个转换周期内保持高电平。 如果此晶须将 CONVST 置为高电平、则在转换完成前启动新转换并将其停止、从而使 ADC 进入断电模式。

    1.5V 阈值可确保内部电路处于所需的功率水平、从而使上电复位有效并使器件处于已知状态。

    我很高兴听到您能够解决其他问题、请告诉我们您是否希望获得有关这些问题的信息
    此致
    Cynthia