This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101:LDC1101

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/709041/ldc1101-ldc1101

器件型号:LDC1101

你好
我们将 ldc1101芯片与圆形电感器线圈配合使用。 我们需要测量由电感线圈的膨胀和变形引起的电感变化。 我们发现、当电感线圈没有任何变形时、我们只会在空间中移动或翻转器件和线圈。 它还会导致 ldc1101输出 电感发生很大变化、我们想知道这种现象的原因是什么、并希望解决这个问题。 谢谢你。

我们知道 LDC1101输出值与线圈本身以及线圈周围的介质有关。 因此、我们的测试是在远离其他物体的地方完成的、手 移动或翻转线圈、并且在 空气中进行 ldc1101。
此外、我们使用0805表面贴装电感器代替线圈、直接连接到 ldc1101的两个输入端子、并使 ldc1101空间随时移动或翻转、还会导致 ldc1101的输出电感器发生较大变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huiwang、

    如果没有目标、电感器的运动和方向不应影响谐振频率。 唯一的例外情况是电路板连接松动或温度发生变化。 我认为更有可能有东西会影响电容器。 您能否详细介绍一下您在 LC 振荡电路中使用的电容器?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    我们的电路图如下。 电容 C141是电感线圈的分流电容、其型号为 C0603C472F5GACTU。 RIP+和 RIP-是连接到外部电感线圈的两个端子、电感线圈未显示在图中。 当我们进行实验时、电感器直接焊接到 RIP+、RIP-.我们的初始化代码如下所示

        LDC1101_WREG (LDC1101_CMD_START_CONFIG、0x01);
        LDC1101_WREG (LDC1101_CMD_DIGCONFIG、0x93);
        LDC1101_WREG (LDC1101_CMD_ALTCONFIG、0x01);
        LDC1101_WREG (LDC1101_CMD_D_CONFIG、0x01);//01
        LDC1101_WREG (LDC1101_CMD_INTB_CONFIG、0x00);
        LDC1101_WREG (LDC1101_CMD_LHR_RCOUNT_LSB、0x00);
        LDC1101_WREG (LDC1101_CMD_LHR_RCOUNT_MSB、0x14);
        LDC1101_WREG (LDC1101_CMD_START_CONFIG、0x00);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Huiwang、

    感谢您提供更多信息。 您使用的电容器类型是我们通常建议的、因此我在这里看不到问题。 您是否还可以测试测量对接触传感器电容器或传感器电感器是否敏感? 只要用手触摸它们就足够了。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我根据您的建议进行了实验。 在实验中、我们使用贴片电感器模型 MLF2012A1R2J 替换了实际的线圈传感器、并进行了4次实验。

    测试1:用手触摸电感器。

    测试2:用手触摸电容。

    测试3:吹热气。

    测试4:电路板和电感器一起进行线性往复运动。

    我们使用图片来记录每个测试过程。 请参阅背面图。 每个地图的水平坐标代表40毫秒,而坐标代表 ldc1101的样本输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Huiwang、

    感谢您提供如此清晰的数据。 它看起来肯定会遇到电容效应。 可能是由多个因素导致的。 电路板附近可能会有一个极强的电场、当您移动线圈时、该电场会改变线圈上的寄生电容。 为了解决此问题、我建议屏蔽测试区域、可能需要使用大型接地金属盒。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Huiwang、

    我一段时间没有听到您的声音、因此我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此、请随时关注此主题或在论坛中发布新问题。 我们很乐意继续帮助您解决问题。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我们这么长时间没有任何反馈。 我们仍在解决这个问题。 我们的设备处于正常的办公环境中。 周围没有明显的强电场干扰。 根据您的建议、我们计划将 ldc1101设备和电感放在屏蔽盒中、然后再次进行一些测试。 此外、我们还想知道在电路设计中是否无法避免此类问题、假设这些问题确实是由外部电场干扰引起的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huiwang、

    通过仔细的 PCB 设计、绝对有可能避免 EMI 问题。 本 应用手册 提供了大量有关降低电感式传感系统中 EMI 的建议。  

    此致、