This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC0832:内部15k Ω 电阻器的容差

Guru**** 2620205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/692927/dac0832-tolerance-of-the-internal-15k-ohm-resistor

器件型号:DAC0832

提前感谢您的回复。

确切的器件型号:DAC0832LCWMX/NOPB

数据表参考第12和15页

内部15k 欧姆电阻梯的容差是多少?

我们正在努力在尚未利用 RFB 功能的现有设计上设置测试规格。  流经 IOUT1 (引脚11)的电流会发生变化、并且不确定内部 R 阶梯容差是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Solaiman、

    一般来说、这些器件不依赖于电阻器的绝对值来实现精度、而是使用布局技术和修整方案来确保电阻器的比率匹配、从而使精度不受干扰。

    因此、在这种情况下、梯形阻抗以及输出电流与反馈电阻器匹配、从而满足电气特性表中指示的条件-这主要是指定的增益误差。

    电阻梯本身的容差可能大约为15-20%。 我很难肯定地说、这不是特性、而是器件的使用年限、但这种容差对于整个行业的硅片上电阻器精度而言非常典型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否意味着最大15k +/- 10%?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Solaiman、

    这是一个好问题。 对以前不清楚表示歉意。

    我估计中的容差将是+/-15%或+/-20%最大值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Kevin。