This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J40:是否与 ADC32RF45/ADS54J40 ENOB 频率相关

Guru**** 2619425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45, ADS54J40

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/691625/ads54j40-is-adc32rf45-ads54j40-enob-frequency-dependent

器件型号:ADS54J40
主题中讨论的其他器件:ADC32RF45

你(们)好  

我看到 ADS54J40的 ENOB 为11.2、而 ADC32RF45的 ENOB 为9.7。 我想检查 ADC32RF45的低 ENOB 是否仅在3GSPS 的最大速率下如此低、即如果我以1GSPS 的较低时钟速度运行芯片、我是否会获得与 ADS54J40相当的 ENOB?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aravind、

    我们将对此进行研究、并将很快返回给您。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aravind、

    由于 ADC32rf4x 的 ADC 热噪声为~ 63dBFS、因此在较慢的时钟速率下、ENOB 不会变得更好。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 这是一个非常有用的信息。  

    您还能否确认规格表中提到的参数模拟输入带宽1200MHz 的实际含义。 在1GSPS 时、无法覆盖1200MHz 右侧。 1200MHz 是否仅是在哪一个上获得良好 s11的带宽? 规格表中是否在任何地方详细说明了此参数?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aravind、

    该带宽可由 ADC 捕获、但当输入高于 Fs/2时、这称为混叠或欠采样。  有关这方面的更多信息、请参阅随附文档的第3节。

    此致、

    Jim  

    e2e.ti.com/.../0550.ADC-Basics.pdf