Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1299EEGFE-PDK, TINA-TI
Thread 中讨论的其他器件:、 TINA-TI
你(们)好。
我们将 ADS1299与本文所附的原理图结合使用。 我们尝试测量电极阻抗、尽管所有其他线程都表示很难进行精确的阻抗测量、但我们只是尝试设置一些阈值、以确定电极是否正确就位或连接是否足够好。
想法是有两个阶段:首先、计算阻抗并以任何形式(不是精确值、而是某种颜色方案)向用户显示、当阻抗全部正确就位后、继续进行 EEG 信号采集。 话虽如此、使用交流导联脱落检测时、我很难理解电流。 我想清楚地说明这一点:环路是通过设置所有通道的 LOFFP 和 LOFFN 来完成的,对吗? 因此,电流注入 P 侧,环路在 N 侧闭合,对吧? 因为我们看到了其他网站、他们说环路会因偏置而闭合、这毫无意义。
最后,问题是:
1) 1)我们是否需要为我们要测量电极阻抗的每个通道启用 LOFFN、因为这会闭合电流环路?
2) 2)如果对1的回答是肯定的、将 SRB1作为所有通道的公共负输入将严重影响该阻抗测量?
3) 3)原理图中的偏置信号是否正确布线?
4) 4)阻抗测量中的偏置有什么作用(如果有的话)?
5) 5)要从阻抗测量转到正常采集,我们能否仅禁用 LOFFP 和 LOFFNe2e.ti.com/.../ADS1299_5F00_Shematics.pdf
这些都是现在的内容、感谢您的阅读。
Luís μ A