This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45EVM:操作问题

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/687789/adc32rf45evm-operational-issue

器件型号:ADC32RF45EVM
主题中讨论的其他器件: ADC32RF45

大家好、我无法将 ADC EVM 软件与 ADC32RF45EVM 连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还观察到、如果我在 GUI 的"选择器件"选项卡中选择器件作为 ADC32RFXX、那么我可以进行连接、但如果我选择 ADC32RF45、我无法进行连接
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kashyap、

    您有什么 EVM、ADC34RF44或 ADCRF45? 什么是 EVM 版本字母? 您是否使用 TI 网站上的最新版本的 GUI? 如果这是较旧的 EVM、这可能是您的问题。  枚举了该系列所有电路板上的 FTDI 器件、这可能是您看到这种情况的原因。 选择 ADC32RFxx 时、您无法运行 EVM 的原因是什么?

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有 ADC33RF45EVM、版本号为 E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kashyap、

    如果您不再需要此问题的支持、我将关闭此帖子。

    此致、

    Jim