This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC121S101:ADC121S101数字输出是输入电压的两倍

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC121S101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/690083/adc121s101-adc121s101-digital-output-is-double-of-input-voltage

器件型号:ADC121S101

大家好、

我的客户正在 其设计中使用 ADC121S101。 问题在于 ADC121S101的数字输出是输入电压的两倍。

例如,如果输入电压为1V,则数字输出应为1/3.3*4095=1241。 但它们得到的是  2482。  

测试过程如下:

1.使用 mm 测量 ADC 输入电压为0.815V

使用软件读取 ADC 输出为0x07F3、等于1.64V

使用示波器读取 ADC 输出也是0x07F3

黄色 SCLK、绿色 SDA、紫色:AD_EN

你有什么意见吗?

此致!

杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    您能为您提供帮助吗?

    此致!
    杨波
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yangbo、

    请对我们的答复延迟表示歉意。 负责此设备的同事目前正在出差。
    您能否让客户将 SPI 模式更改为 SCLK 空闲为高电平而不是低电平? 我想您的客户就在一个 SCLK 边缘。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已脱机并已解决。

    ADC121S101在 SCLK 的下降沿启动数据。 主机可以在下一个上升沿或下降沿读取该值。 显然、在这种情况下、数据读取一个时钟边沿的速度太快。

    调整捕获时序后、问题得到解决。

    此致、

    Sandeep