This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588S:数据传输速度

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/692135/ads8588s-data-transfer-speed

器件型号:ADS8588S

客户正在考虑使用 ADS8588SIPM 并尝试使用串行读取。  器件的数据传输速度是否足以以200kSamp/Sec 的速度运行所有通道? 如果 是、您能否提供分析? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naser、

    ADS8588S 支持"进行中转换期间的数据读取"。 请查看该图。

    该器件还支持使用2个 SDO 引脚、即 DOUTA 和 DOUTB 在 SPI 模式下读取数据。

    请注意、当器件转换样本"n"时、您将读取样本"n-1 "的转换数据。

    在 BUSY 下降至逻辑状态"低电平"之前、必须读取所有数据。

    可读取的时间= tCONV - tDZ_CNCS - tDZ_CSBSY = 3.7us - 10ns - 40ns = 3.65us

    要使用2个 SDO 引脚读取8通道数据、所需的时钟数为64

    因此、所需的时钟周期为3.65uS/64 = 57ns

    这对应于 SCLK 频率= 17.5MHz

    谢谢、

    Shridhar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 您能否重新发送图表。 消息中未显示该消息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naser、

    请找到下图。

    ADS8588S tim_data_read_sbas642.gif

    该图像如数据表中的图2所示。 http://www.ti.com/ods/images/SBAS642A/tim_data_read_sbas642.gif

    谢谢、此致、

    Shridhar。