This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2013-Q1:灵敏度更高

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2013-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/686857/tsc2013-q1-better-sensitivity

器件型号:TSC2013-Q1

[ TSC2013-Q1 ] 更好的灵敏度

您好!

您是否有任何想法可以让 TSC2013-Q1实现更高的灵敏度?
"更好的灵敏度"意味着触摸感类似于电容式触摸。

就我检查数据表而言、没有定义 灵敏度的直接寄存器、但是、我们有几个时间相关的寄存器、例如稳定时间和延迟时间。 如果我们尽量缩短这些时间、您认为我们可以实现更好的灵敏度吗?








我知道  、这是在更好的灵敏度和无效操作之间的折衷。 如果我们使灵敏度更敏感、系统可能会检测到意外振动、如触摸。 但是、如果您有通用指南并与我们分享、我们将不胜感激。

谢谢、
Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否有人可以支持我的客户的此查询?

    谢谢、
    Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    田一郎

     

    很抱歉耽误你的时间。  下面是我根据数据表摘录对提高灵敏度的想法。

     

    第17页:下面的数据表摘录同意您的看法、即延迟可用于提高灵敏度。 基于这一点、我预计过短的延迟会导致弹跳产生不可预测的结果。 我认为、太长的延迟可能会错过触控事件。 不同面板的灵敏度会有所不同、因此您必须根据经验进行调整以获得最佳值。

     

    当在驾驶员打开面板的情况下触摸或按下触摸面板时、触摸面板上的电压通常会过冲、然后缓慢稳定(衰减)至稳定的直流值。 这种影响是由按下触摸板时触摸板顶层板的振动引起的机械抖动造成的。 在不考虑该稳定时间的情况下、转换后的值会出错。 因此、需要在特定测量的驱动器开启和进行测量之间引入延迟。

     

    第18页和第21页:可能需要使用模拟(RC)滤波器来最大限度地减少噪声拾取。 在这种情况下、您可能需要额外的稳定时间来考虑滤波器组延迟。 请注意保持滤波器中的电容值较小、以最大限度地缩短延迟时间。

     

    在某些应用中、可能需要在触摸屏上使用外部电容器来过滤触摸屏拾取的噪声(例如 LCD 面板或背光电路产生的噪声)。 这些电容器的值提供了一个低通滤波器来降低噪声、但在触摸面板时会产生额外的稳定时间要求。

     

    该配置强调了在触摸屏输入端使用尽可能小的电容值的必要性。 电容器可用于降低噪声、但值过大的电容器会增加所需的预充电和检测时间以及电池板电压稳定时间。

     

    第21页:您可以使用预处理数字滤波器来最大限度地降低噪声。 这可以是中值滤波器、平均值滤波器或两者的组合。 在使用外部电容器之前、我会尝试使用数字滤波器尽可能降低噪声。 数字滤波器和延迟的组合应能为您的触摸屏提供良好的灵敏度、这些设置应根据经验进行确定。

     

    如果由于数字开关电路而采集的信号源产生噪声、则可能需要在无噪声的情况下评估数据。 在这种情况下、中值滤波器(MVF)操作有助于消除噪声。 第一个操作是对 N 个转换结果的数组进行排序。 返回值是 M 转换结果数组的中间值(中值)、或转换结果的窗口大小 W 的平均值:

    N = MAV 滤波器使用的转换结果总数

    M =已编程的中值滤波器大小

    W =编程的平均窗口大小

     

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    感谢您分享您的想法、这很有帮助!

    我有一个 EVM、并尝试使用 Aardvark 将 PV[2:0]更改为更短的值、但失败了。
    (我知道 EMV 上的 MPS430在 PV[2:0]= 011 (1ms)时馈入默认设置)。

    无论如何、我会咨询我的客户。 如有必要,我会回来给你。
    谢谢、
    Ken