This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC316:无法写入配置文件

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/709180/ddc316-can-not-write-configuration-file

器件型号:DDC316

您好!

我正在尝试将 DDC316与 FPGA 连接。 我使用的是 Spartan 3 FPGA 板。 我已将 clk 频率设置为40MHz、转换时间设置为20us。 通过 DIN_CFG 引脚配置配置电阻后、有效值仍然为高电平。   

有什么问题。

此致

桑图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santu、

    感谢您的联系。 您似乎已正确设置 CLK 和 CONV 时间。 您能否提供有关您的设置的更多信息? 您写入或将配置寄存器设置为什么? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt Mendez、您好!

    感谢您的重播。  16位配置寄存器的值为8DD0H (1000110111010000)。  昨天 、在向配置寄存器写入该值 DDC316后、该寄存器正常工作。 但是、今天我配置了相同的值。 DVALID DIDNOT GO low.it 保持高电平。

    出什么问题了? 请建议。

     此致

    桑图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、昨天和今天的设置有什么变化吗? 您还可以尝试将器件置于高速模式(第8位、第16页)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、设置为当天都相同。
    好的、我正在尝试高速模式。

    此致
    桑图
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这解决了我的问题。

    此致
    桑图